This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:[eCAM]清除Lami位字段时本地验收掩码的活动。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574818/tms320f28069-ecan-the-activity-of-the-local-acceptance-mask-when-lami-bit-field-was-clear

部件号:TMS320F2.8069万

您好,Champs,

无论Lami位归档为1或0,本地接受过滤器是否工作?

在GAM寄存器描述中,它显示当Gami为0/时过滤器不工作

根据我们的实验,LAM将在 Lami为1或0时起作用。  

但是,客户希望得到双重确认,因为我们在数据表中已经解决了这一问题,

谢谢

巴西

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CANGAM寄存器的AMI位(位31)的“0”描述中,以下最后两行是不正确的:

    过滤不适用。 MSGID必须与比特对比特匹配才能接收消息。

    这些行 将在eCAN文档中删除