This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:Instaspin的IQ数学

Guru**** 2538130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574933/instaspin-bldc-iq-math-for-instaspin

部件号:INSTASPIN-BLDC

您好,

我有一些关于Instaspin中使用的IQ数学系统的问题。

1)控制器默认在iQ24中运行。 是否可以将其更改为IQ25或IQ26? 如果可能,如何完成?

2)如果所有控制器在每个装置中运行,您期望的最大值将在+1之间,因此,为什么不使用IQ30来提高准确性?

3)我阅读了一些关于将控制器从定点数学移动到浮点运算的帖子,这是否可行? 我已经启用了浮点单元,但我相信它只用于主循环中的外部操作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.不可能
    2.在每个单位中进行的计算需要超过+/-1
    3.您不能将ROM更新为FPU。 您仅将FPU用于ROM之外的计算。 InstaSPIN的未来版本(在新设备上)将完全处于浮点状态,因为将来的所有设备都将包括FPU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。