This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:无法将固件下载到TMS320F2.8377万s

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574519/ccs-tms320f28377s-couldn-t-download-the-firmware-to-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

我们的客户使用TMS320F2.8377万s开发了用于汽车无线充电器的PCB,现在他们发现无法将固件下载到F2.8377万s中。 请对此问题给出一些意见。已检查JTAG信号,无异常。

1.局部示意图:

2.如果他们下载了示例代码":\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\v180\F2837xS_Examples_CPU1 "2837 ",则错误如下所示:

3.如果客户下载自己的代码,则错误信息如下所示:

C28xx_CPU1:凝胶输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包5.1 .641.0)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:断开连接前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。  建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0.013万@程序:未连接目标
C28xx_CPU1:写入PLL值时出错。 (FLASH algoirthm返回错误代码)。 操作已取消。
C28xx_CPU1:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:F:\LI-All\PFC-377\2.8377万S\CPU1 _flash\2.8377万S.Out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器PC:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005FC00@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0万@程序:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:尝试执行pwrite_en.alg时运行目标失败
C28xx_CPU1:等待算法完成时闪存操作超时。 操作已取消。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0万@程序:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在目标断开连接时无法启用
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:尝试执行pwrite_dis.alg时运行目标失败
C28xx_CPU1:等待算法完成时闪存操作超时。 操作已取消。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0.0064万@数据:未连接目标
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器PC:未连接目标

请您给出评论,可能的原因是什么? 谢谢!

徐承迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundy Xu:

    您是否检查了电源导轨(VDDIO和VDD)和XRSn针脚?

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    问题似乎是由电源噪音引起的,F2.8377万s电源的最大纹波电压是多少?

    谢谢!
    徐承迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundy Xu:

    VDDIO的工作范围= 3.3V +- 5 % 和VDD = 1.2V +- 5 %。

    您在哪个供油轨上看到噪音? 电压降速有多远?

    此致,
    Adam Dunhoft