This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Instaspine-in送 实现伺服控制

Guru**** 2325120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573884/the-instaspin-foc-implement-the-servo-control

现在我想 使用Instaspine-infed.Obviation.The fast encdoer不能很好地,伺服马达控制。

我们需要 增量编码器或 绝对编码器来测量电气 角度。

现在我选择 一个基于BISS 协议的绝对编码器。

我使用TMS320F 2.8069万M和FPGA 实现伺服电机控制。

FPGA读取 绝对编码器值,并通过SPI总线将数据发送至2.8069万。

现在我有一些问题和这项计划。

1. 2.8069万和FPGA方案是否合理?

2.我不知道如何使用abssolute编码器,它提供的 是电动角度,而不是快速软件编码器。

//生成电机电气角度
ANGLE_PU = EST_getAngle_PU (obj->estHandle);

3. 2.8069万 通过SPI从FPGA读取电气角度。

2.8069万读取程序是否可以使用SPI中断?

如何将SPI读取程序添加到instaspine-in送?

谢谢