This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:有关TMS320F2837xS USB控制器的问题#39;手册

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573939/tms320f28374s-question-about-tms320f2837xs-usb-controller-s-manual

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

我对 TMS320F2837xS USB控制器手册(SPRUHX5D)有疑问。

 此设备有多少个端点寄存器(USBFIFO)?

它是在手册后面作为"三十个可配置端点"编写的。 (SPRUHX5D 2157页)  

但对于“寄存器映射” ,只映射了四个USBFIFO寄存器。

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki,

    有16个FIFO寄存器。 我们最终将更新注册表列表。 每个人都应该使用我们的USB软件库,因此无需直接写入寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam-san

    感谢您的支持。

    我已确认,我将使用USB库。

    此致,

    Sasaki