This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:40针连接

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572947/launchxl-f28377s-40-pin-connection

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

 我无法理解高塔姆的回答与之相比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    首先,让我将其他人链接到此主题以获取背景信息: e2e.ti.com/.../57.2808万

    您还缺少一些标题J5,J7和J6,J8。
    此外,我建议您参考原理图以获得完整的标头详细信息并相应映射SPI模块。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 我已按照您的说明检查了原理图,并有一些问题:在GPIO原理图16,17,18,19中指示为计时器捕获,GPIO66是I2C,GPIO69 I2S,GPIO71模拟输入,这些指示表示什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关Muxing的详细信息,请参阅数据表。 启动板示意图上的针脚命名仅使用一个Muxing方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于它是多路复用方案,因此很难确定哪个引脚是保留的,即用户无法配置。 您能为我提供一个简单的来源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    launchpad用户指南中的表格显示了BP管座每个位置的可用引脚。任何不是电源或接地或NC的引脚都连接到MCU。 您可以通过查看用户指南中嵌入的示意图来验证这一点。 基本上,如果引脚是GPIO或ADCIN,则它具有一定的可配置性级别。

    例如,在用户指南的表2中,GPIO16显示在J4引脚36上。 该表显示了一些可能的多工配置,如SPISIMO,CANTXB和OUTPUTXBAR7。 您可以交叉参考F2.8377万S数据手册以了解完整的无损提取表。 使用该表,您可以看到EPWM9A,SD1_D1和UPP-D6也可用于该引脚。

    F2.8377万S器件确实为大多数GPIO提供了许多GPIO多路复用选项,也许仅显示可用选项的子集可能会令人困惑。 我会将此作为反馈,看看是否可以改进。

    这是否有帮助?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是在你解释之后才拿到的。 否则,我会花很长时间才知道。 非常感谢。