This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万S:DMA控制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572911/tms320f28379s-dma-control

部件号:TMS320F2.8379万S

您好,

我只是将一个软件项目从F2.8335万器件更改为F2.8379万S。 第一个版本显示很多错误。

当然,我更换了F2.8335万至F2.8379万S的所有设备接头。

现在我发现DMA控制寄存器有一个区别,我漏掉了几个位定义,如位6:SYNCCLR!

另请参阅附图中的第5,9,10位。

是否不再需要它们?

或者DMA的架构是否发生了变化?

巴西

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralf:

    同步功能是特定于ADC的,在F2.8379万S上,我们有新的ADC,它不使用此功能,因此这些字段被保留。 DMA体系结构没有功能更改。

    此致,
    Vivek Singh