This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:40针连接器

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, DAC7760, DAC8760, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572808/launchxl-f28377s-40-pin-connectors

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

我拥有Launchxl-F2.8377万S,并尝试使用ADS5560和DAC7760连接到Launchxl-F2.8377万S进行测试。 ADS5560需要SPI用于编程,而某些GPIO用于COMS/DDR并行输出,DAC7760需要SPI。 如何 选择Launchxl-F2.8377万S的40针连接器上的针脚?

DAC7760和DAC8760是类似的结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    补充说明:在测试中,不使用片上的ADC INS,DAC和PWM。 因此,40针连接器将连接到ADS5560和DAC7760。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不明白您在寻找什么? 您是否正在查找40针管座描述? 您可以浏览此处提供的示意图:

    C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\LAUNCHXL-F2.8377万S\HwDevPkg

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我知道40针的定义。 我的问题是,ADC INS,PWM占用了许多引脚,我可以将哪些引脚用于附加DAC的SPI和并行数据输入(如上一篇文章所述)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知,您需要2个SPI端口,对吧?
    SPIA:关于Launchpad的16,17,18,19号GPIOs
    SPIB:GPIOs63,64,65,66
    SPICee:GPIOs69,70,71 (我猜主板上不存在70)

    您可以找到更多SPI ie GPIO58,59等的引脚。

    此致,
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须发布新的才能插入表格。 请看。
    您尚未回复来自ADS5560的并行数据输入。 您可以查看ADS5560数据表吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未回复 ADS5560的并行数据输入。 您能否查看 ADS5560 数据表?[/QUOT]

    是的,我错过了并行数据接口。 您正在寻找的并行接口的10个引脚是GPIOs 10至21,其中GPIO 13至21是非常需要的。 在这种情况下,SPIA (GPIOs 16,17,18,19)将被阻止!