This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:什么是(3<<0)的含义?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572629/tms320f28027-what-is-meaning-of-3-0

部件号:TMS320F2.8027万

您好,

我目前使用的是使用ADC程序的PWM。当我浏览头文件时,我发现下面的语句无法解释。请帮助。

(3<0)的含义是什么?

#define PWM_AQCTL_ZRO_Bits             (3 <0)

//! \brief定义PRD位在AQCTL寄存器中的位置
//!
#define PWM_AQCTL_PRD_BITS             (3 <<2)

//! \brief定义CAU位在AQCTL寄存器中的位置
//!
#define PWM_AQCTL_CAU_Bits             (3 <4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhuri,

    [报价用户="Madhuri Depuru"]

    我目前使用的是使用ADC程序的PWM。当我浏览头文件时,我发现下面的语句无法解释。请帮助。

    (3<0)的含义是什么?

    [/引述]

    要了解上述位移操作,您需要熟悉ACQTLx寄存器。 以下是相同的:

    (3) d =(11) b

    所以基本上我们把这两个位移来确保ZRO,PRD,CAU等的位置。

    因此,ZRO为(3 << 0)表示无需换档(0011) b

    对于PRD,其(3<2)意味着需要2位左移(1100)b,其它.... CAU (3<4)=(11万) b等

    只需将其映射到上面的寄存器。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑显示0的换档(3<0)只是为了清晰地进行编程和整理。  换档与该区域中的所有其他定义一致。  0的换档意味着无需换档,正如Gautam所说的。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Gautam和David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!
    (请通过验证答案来关闭线程! 始终为新查询打开新线程)

    祝好好运,祝好!
    Gautam