This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:有关Instaspin的问题添加CAN接收程序

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572508/boostxl-drv8305evm-question-about-the-instaspin-foc-add-the-can-receive-program

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

现在我正在使用 BOOSTXL-DRV8305EVM和Launchpad-2.8069万M,我想 通过CAN总线与另一个器件通信。

2.8069万M从设备接收消息。

我想在汽车软件程序中将“可接收”程序添加到while (1) forever循环。

现在CAN总线可以在低速模式下正常工作。

一旦提高CAN传输速度,就无法工作。

我怀疑可以传输的时间可能少于while (1)。

如果我使用可以接收中断,则免费 程序是否可以正常工作。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ming,

    您的帖子正被移至C2000论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要实现CAN接收中断,我可以确保其中一项:1) CAN Rx int在PIE表中的优先级不高于Motorware实验室中使用的ADC中断。 或2)将实验室中的ADC中断移至ADC1_HP (高优先级)中断,以便它在PIE表中始终具有先例

    Sean