请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 主题: TIDM-Delfino-EtherCAT中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
我将带有 TMS320F2.8379万D的ET1100连接到EMIF模式。
但 奇怪的是,它是在1010之后写的。
在我签出时,TMS320F2.8379万D GPIO40(et_Addr4)始终处于低电平。
请确认 此问题。
此致