This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D至EtherCAT™︎ET1100从属控制器(TIDM-Delfino-EtherCAT)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571636/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-to-an-ethercat-et1100-slave-controller-tidm-delfino-ethercat

部件号:TMS320F2.8379万D
主题: TIDM-Delfino-EtherCAT中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我将带有 TMS320F2.8379万D的ET1100连接到EMIF模式。

但 奇怪的是,它是在1010之后写的。

在我签出时,TMS320F2.8379万D GPIO40(et_Addr4)始终处于低电平。

请确认 此问题。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    GPIO40是EMIF的ADDR2。 当您将其称为Addr4时,是否有不同的映射?

    如果没有驱动引脚,我建议查看pinmux设置,以确保确实为EMIF功能配置了该设置。 下一步是检查是否有其他驾驶员将其拉低。 您可以通过配置与GPIO功能相同的引脚来检查,并通过写入GPIO DAT寄存器来将引脚设置为高。

    此致,
    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关您正在使用的硬件主板的更多详细信息? 您是否正在尝试连接ET1100 (自定义主板?) 至F2837x Launchpad或控制卡?
    您是否使用随TID提供的软件进行验证? 您能否列出您正在使用的EMIF信号,它们是否与TI示例SW中使用的不同?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Santosh的回复,

    我尝试将F2.8377万D Launchpad连接到EMIF模式。 软件位于TIDM-Delfino-EtherCAT (PDI_hal测试应用程序)上。
    ET1100模块也将自身连接到TI。
    在TI(tiEtherCatBoosterPack.pdf)中显示的顺序中,它在SPI模式下工作,但在EMIF模式中,上述问题存在。
    请确认。

    此致
    Michael Shin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Vivek Singh的回复,

    在F2.8379万D Launchpad和TIDM-Delfino-ETHRCAT电路中,GPIO40连接到Addr4。 软件使用了TI (PDI_hal测试应用程序)的示例。 我正在查看pinmux设置。 但我不知道。 我应该在哪里检查它?

    此致
    Michael Shin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,明白了。 Addr4位于EtherCAT端。

    我让Santosh评论具有pinmux设置的代码。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Vivek Singh的回复,

    请尽快回复。

    此致
    Michael Shin