This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8065万:具有XDS110调试探头的TMS320F2.8065万调试连接

Guru**** 2928880 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091598/tms320f28065-tms320f28065-debug-connection-with-xds110-debug-probe

部件号:TMS320F2.8065万
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

您好,

我目前正在设计一个采用TMS320F2.8065万处理器的小型ECU。 我对XDS110调试探测器连接有一些疑问,如下所示

1.我计划在我的开发ECU上放置一个小插头,用于连接XDS110探头。 当我研究处理器和XDS探头的数据表时,我发现了两张图片,如下所示

前两张图片是处理器数据表中的快照,其中显示连接了14个引脚。 而在第三张图片(摘自XDS110探头手册)中,我们发现20引脚连接用于调试。

我有点困惑,是否仅需要在我的开发ECU上填充第二个接头的14个针脚? 并保持其余引脚未连接?  

如果不是上述情况,则应将什么连接到引脚15至引脚20?

更新:ECU中的调试连接示意图如下所示:

请就此提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    XDS110应附带 一个20引脚到14引脚转换器适配器。 这样,您就可以根据数据表设计页眉。 适配器将负责将正确的信号从调试探测器路由到电路板。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marlyn:

    感谢您提供此信息。

    让我更详细地阐述我的问题:

    我正在使用TI TMS320F2.8065万PZPS微控制器制作定制电路板。 我已取出5个JTAG信号,即TMS,TDI,TCK,TDO和nTRST。 现在,我想了解如何将它们连接到20引脚插头或14引脚插头。 这是因为根据XDS110的数据表,这两个连接器上的引脚有两种不同的含义,如下所示:

    我想了解应该考虑哪个连接器将我的5个JTAG引脚连接到XDS110端口,然后再连接到该端口。 14引脚和20引脚上的引脚不同。 20引脚中没有UART引脚,但14引脚连接器中有UART引脚。  

    目前为止,我所做的连接如下所示,具有20引脚制造管座(2排,2.54 mm 节距):

    ckt显示14引脚接头,但最新版本的接头连接在20引脚接头上。 我不理解如何连接到其余引脚,即引脚15到引脚20。

    此外,如果您对这些连接器的CAD详细信息有任何了解,我可以在PCB上焊接配合部件。

    我希望我的疑问是清楚的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    XDS110用户指南提供了下表,其中显示了TI 14引脚适配器和JTAG连接。 您应该查看TI 14针适配器(XDS110也应附带),而不是AUX连接信号映射。

    以下是我们的示意图中的一个片段,其中列出了此14引脚插头的连接。

    完整的示意图如下所示:

    C:\ti\c2000Ware_version\boards\ExperimentterKits\DockingStation_dim_100pin\R3

    对于CAD文件,此处提供了更多信息:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html#ti-14-pin-header-information 

    如果还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    这意味着不要将XDS110的AUX (14引脚电缆)与14引脚JTAG连接混淆。

    14引脚JTAG连接是XDS110附带的额外20引脚到14引脚适配器。 这样,来自XDS的20引脚电缆需要连接到20引脚到14引脚适配器,然后连接到控制器JTAG连接。 这一点很清楚。

    就在上面的最后一个问题上,我已经确定了下面的示意图:

    这应该可以吗?

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    109.1598万 -xds110-debug-probe/4044578#4044578"]这2.8065万这对2.8065万对吗404.4578万吗?404.4578万?

    TMS,TDI或时钟与3.3V导轨之间不应有电阻。 这些连接应直接从管座连接到MCU (与您在初始接线柱中附加的两个图相同)。  

    其他一切看起来都不错。 另一个建议是,2.2k电阻(R3)可能需要更大一些,如4.7K欧姆或10k欧姆。 我会尝试4.7K欧姆,如果您的连接不稳定,请尝试10k欧姆。

    此致,

    Marlyn