Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他部件: C2000WARE
您好,
我目前正在设计一个采用TMS320F2.8065万处理器的小型ECU。 我对XDS110调试探测器连接有一些疑问,如下所示
1.我计划在我的开发ECU上放置一个小插头,用于连接XDS110探头。 当我研究处理器和XDS探头的数据表时,我发现了两张图片,如下所示



前两张图片是处理器数据表中的快照,其中显示连接了14个引脚。 而在第三张图片(摘自XDS110探头手册)中,我们发现20引脚连接用于调试。
我有点困惑,是否仅需要在我的开发ECU上填充第二个接头的14个针脚? 并保持其余引脚未连接?
如果不是上述情况,则应将什么连接到引脚15至引脚20?
更新:ECU中的调试连接示意图如下所示:

请就此提出建议。