This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:能否订购LAUNCHTXL-F2.8379万D的补丁版本?

Guru**** 2551380 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617598/launchxl-f28379d-can-i-order-patched-version-of-launchxl-f28379d

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8305EVM

您好,TI:

我在 使用 BOOSTXL-DRV8305EVM和430BOOST-SHARP96的高压应用中意外烧毁了我的LAUNHXL-F2.8379万D板版本1.1。 增压器组件运行良好,但C2000芯片现在在3.3V总线上具有超低阻抗,并且变得过热且无法正常工作。 现在,我已经使用MSP430对50Hz逆变器应用进行了编程,但由于总线时钟速度相对较低,高频失真仍处于不适当的水平。 我是否可以订购 LAUNCXL-F2.8379万D主板的补丁版本,而不会出现PIN#29 (ADCINA2)问题?

此致,

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    我们预计LAUNCXL-F2.8379万D将在未来几个月内可用于订单。 对于由此造成的任何不便,我们深表歉意。

    此致,
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    澄清一下,当前库存都是相同的修订。

    目前正在进行新的修订,将在9月进行更新。 我们将从TI商店中移除旧库存,但我们无法控制分销商是否也有旧库存。 最好的计划是在9月底向我们确认新库存(通过此e2e帖子),然后从网上商店购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会等。
    感谢您的回复,
    Alexey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我花了一些时间来调整400VA逆变器的模拟侧。 我已将低侧扼流圈更改为线性型,现在几乎消除了变形。 功率扼流圈可以处理30A的电流,但磁性元件需要至少100kHz调制频率才能以最高效率工作,而目前的频率为15kHz。 所以,我要等待具有HRPWM的C2000控制器。 现在,即使是具有100 dB动态范围的电吉他放大器,也可以通过此逆变器提供出色的功率。 :)

    Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如我所见,LAUNCHTXL-F2.8379万D目前处于缺货状态。 但我也看到了有关修订版2.0 的信息,它具有固定的跟踪和通过EMIF连接器利用外部SDRAM内存的附加选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    我们预计库存将随时显示在我们的系统中。 在准备新版本的库存时,我们继续进行并将文档更新推送到网站。

    我们非常感谢您的耐心等待。 很高兴知道人们正在努力将其中一个工具拿到手中!

    此致,
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具现已在TI网上商店中有库存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还不清楚存储库中的项目是旧的(ADC通道短路)还是新版本的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们没有在任何地方更改PN或指明修订版本,但我们从eStore中取出了旧库存,并替换为新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到本文档中提到了它
    SPRUI77A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。