主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8305EVM
您好,TI:
我在 使用 BOOSTXL-DRV8305EVM和430BOOST-SHARP96的高压应用中意外烧毁了我的LAUNHXL-F2.8379万D板版本1.1。 增压器组件运行良好,但C2000芯片现在在3.3V总线上具有超低阻抗,并且变得过热且无法正常工作。 现在,我已经使用MSP430对50Hz逆变器应用进行了编程,但由于总线时钟速度相对较低,高频失真仍处于不适当的水平。 我是否可以订购 LAUNCXL-F2.8379万D主板的补丁版本,而不会出现PIN#29 (ADCINA2)问题?
此致,
Alexey