请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F 主题中讨论的其他部件: MOTORWARE, DRV8323, DRV8305, LAUNCXL-F2.8027万, DRV8301
您好,
我的一位客户正在尝试使用LAUNCXL-F2.8027万F和DRV助推器包来评估具有DRV8323的C2000。 我发现此DRV没有MotorWare支持,而为MSP编写了评估软件。 是否计划在MotorWare中支持此项服务? 如果是,发布的时间框架是什么? 如果不是,那么一起评估这2台设备的最佳方法是什么?
谢谢!
Antonio