This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-F2.8027万F:MotorWare支持DRV8323

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, MOTORWARE, DRV8305, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620062/launchxl-f28027f-motorware-support-for-drv8323

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: MOTORWAREDRV8323DRV8305LAUNCXL-F2.8027万DRV8301

您好,

我的一位客户正在尝试使用LAUNCXL-F2.8027万F和DRV助推器包来评估具有DRV8323的C2000。 我发现此DRV没有MotorWare支持,而为MSP编写了评估软件。 是否计划在MotorWare中支持此项服务? 如果是,发布的时间框架是什么? 如果不是,那么一起评估这2台设备的最佳方法是什么?

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经完成了LaunchXL-F2.8027万/LaunchXL-F28069+Boostxl-DRV8323的2.8069万的编码8323编码和测试,需要一些时间才能完成发布过程。 DRV8323与DRV8305或DRV8301 bootxl板之间的主要区别是驱动程序的寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    很棒! 是否有任何关于发布过程可能需要多长时间的想法?

    谢谢!

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchXL-F2.8027万 / DRV8323支持是否有发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时没有计划发布日期
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LaunchXL-F2.8027万 / DRV8323 支持的发布日期是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    BoostXL-DRV8323将与F2.8027万 LaunchPad配合使用,它将要求您更改DRV头文件以正确连接驱动程序。 正如Yanming所提到的,DRV8301/DRV8305和8305和DRV8323之间的主要区别在于这些驱动程序的寄存器设置,因此您需要修改C2000 MCU和DRV驱动程序之间的SPI接口。 此外,还需要检查Motorware user.h,以确保DRV8323 Booster pack硬件的电压调节设置正确。

    目前,我们不打算在Motorware版本中添加对此的支持。

    Sean