This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万的eCAN和TMS320F2.8075万的CAN之间的通信

Guru**** 2545230 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620999/ccs-tms320f28035-communication-between-ecan-of-tms320f28035-and-can-of-tms320f28075

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试通过CAN在2个微控制器2.8035万和2.8075万之间进行通信。 我是CAN通信的新手,我看到2.8035万有eCAN,2.8075万有CAN。 我尝试了两个2.8035万处理器之间的通信,它的工作原理与gem类似,但当我尝试在2.8035万和2.8075万之间通信时,我是否应该在2.8075万中配置邮箱ID?如果是,如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lakshmi,

    我希望您已经参考了F2.8075万的"CAN_EXTERNAL _Transmit"示例代码。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:
    感谢您的关注,我使用示例"CAN_EXTERNAL Transmit"作为2.8075万中的发射器,我尝试在2.8035万中捕获。

    因此,在Tx端编写函数“CANMessageSet(Cana_base, TX_MSG_OBJ_ID,&sTXCANMessage, MSG_OBJ_TYPE_TX”时
    我是否应该将TX_MSG_OBJ_ID设置为等于邮箱ID,以及在Rx端2.8035万上是否应该将ECanaMMboxes.MBOX16.MSGID.ALL设置为等于TX_MSG_OBJ_ID。 我将这两个值都保持为0x9555AAA0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是您可以关注的几点:

    1.检查其中任何一个是否配置了扩展msgid。
    2.检查DSO上的波特率(两个设备)。 仅供确认。
    3.检查CAN收发器连接

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautham:

    我已经检查了连接,扩展msgid和波特率。

    我询问msgid如何设置。

    在2.8035万中,我将其保留为 0x9555AAA0

    在2.8075万中,我将其保留为 0x1555AAA0  

    此致  

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi

    您的消息ID应匹配,以便正确地传输和接收特定消息。 如果您使用某种形式的掩蔽,则不是这种情况。

    我们没有eCAN到DCAN的示例,但您可以参考我们的CAN示例以在C2000Ware中使用。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    
    

    您好,Chris:

    我向这两个发送相同的ID,我写了类似这样的消息。

    在2.8035万中

    void main (void)
    {
    UINT16 j;
    
    InitSysCtrl();
    DINT;
    
    InitPieCtrl();
    
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    
    InitPieVectorTable();
    
    MessageReceivedCount =0;
    ErrorCount = 0;
    PassCount = 0;
    InitECanGpio();
    	InitECana();//初始化eCAAN-A模块
    
    ECanaMboxes.MBOX0.MSGID.ALL = 0x9555AAA0;
    ECanaMboxes.MBOX1.MSGID.ALL = 0x9555AAA1;
    ECanaMboxes.MBOX2.MSGID.ALL = 0x9555AAA2;
    ECanaMboxes.MBOX3.MSGID.ALL = 0x9555AAA3;
    ECanaMMboxes.MBOX4.MSGID.ALL = 0x9555AAA4;
    ECanaMboxes.MBOX5.MSGID.ALL = 0x9555AAA5;
    ECanaMbboxes.MBOX6.MSGID.ALL = 0x9555AAA6;
    ECanaMboxes.MBOX7.MSGID.ALL = 0x9555AAA7;
    ECanaMboxes.MBOX8.MSGID.ALL = 0x9555AAA8;
    ECanaMboxes.MBOX9.MSGID.ALL = 0x9555AAA9;
    ECanaMboxes.MBOX10.MSGID.ALL = 0x9555AAAA;
    ECanaMboxes.MBOX11.MSGID.ALL = 0x9555AAAB;
    ECanaMbboxes.MBOX12.MSGID.ALL = 0x9555AAAC;
    ECanaMbboxes.MBOX13.MSGID.ALL = 0x9555AAAD;
    ECanaMbboxes.MBOX14.MSGID.ALL = 0x9555AAAE;
    ECanaMboxes.MBOX15.MSGID.ALL = 0x9555AAAF;
    
    //写入接收邮箱MBOX16 -31的MSGID字段
    ECanaMMboxes.MBOX16.MSGID.ALL = 0x9555AAA1;//正在接收邮箱位31,30,29用于配置。因此,邮件ID为1555AAA1
    ECanaMbboxes.MBOX17.MSGID.ALL = 0x9555AAA1;
    ECanaMboxes.MBOX18.MSGID.ALL = 0x9555AAA2;
    ECanaMMboxes.MBOX19.MSGID.ALL = 0x9555AAA3;
    ECanaMboxes.MBOX20.MSGID.ALL = 0x9555AAA4;
    ECanaMMboxes.MBOX21.MSGID.ALL = 0x9555AAA5;
    ECanaMbboxes.MBOX22.MSGID.ALL = 0x9555AAA6;
    ECanaMMboxes.MBOX23.MSGID.ALL = 0x9555AAA7;
    ECanaMboxes.MBOX24.MSGID.ALL = 0x9555AAA8;
    ECanaMboxes.MBOX25.MSGID.ALL = 0x9555AAA9;
    ECanaMbboxes.MBOX26.MSGID.ALL = 0x9555AAAA;
    ECanaMbboxes.MBOX27.MSGID.ALL = 0x9555AAAB;
    ECanaMbboxes.MBOX28.MSGID.ALL = 0x9555AAAC;
    ECanaMbboxes.MBOX29.MSGID.ALL = 0x9555AAAD;
    ECanaMbboxes.MBOX30.MSGID.ALL = 0x9555AAAE;
    ECanaMMboxes.MBOX31.MSGID.ALL = 0x9555AAAF;
    
    //将邮箱0-15配置为Tx,将16-31配置为Rx
    //因为此写入是到整个寄存器(而不是位
    //字段)不需要影子寄存器。
    ECanaRegs.CANMD.ALL = 0xFFFF0000;
    
    //启用所有邮箱*/
    //因为此写入是到整个寄存器(而不是位
    //字段)不需要影子寄存器。
    ECanaRegs.CANME.ALL = 0xFFFFFFFF;
    
    //指定将发送/接收8位
    ECanaMcboxes.MBOX0.MSGCTRL.bit.DLC = 8;
    
    //因为此写入是到整个寄存器(而不是位
    //字段)不需要影子寄存器。
    EALLOW;
    ECanaRegs.CANMIM.ALL = 0xFFFFFFFF;
    
    //将eCAN配置为自检模式
    //启用eCAN的增强功能。
    
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO20 = 0;//在GPIO6上启用上拉
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO20 = 1;//加载输出锁存器
    GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO20 = 0;// GPIO6 = GPIO6
    gpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO20 = 1;// GPIO6 =输出
    //开始传输
    对于(;;)
    {
    while (ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP15!=1){}//等待设置所有RMPn位。
    ECanaRegs.CANRMP.bit.RMP15 = 1;//清除所有RMPn
    
    	mailbox_read(16);
    }
    }//
    
    此函数通过
    邮箱号(MBXnbr)读取指定//的内容。
    void mailbox_read(Int16 MBXnbr)
    {
    volatile struct MBOX *邮箱;
    Mailbox =&ECanaMboxes.MBOX0 + MBXnbr;
    TestMbox1 = Mailbox->MDL.all;//= 0x9555AAXx
    =邮箱数MDSx2=全部MMDbon //= 0x89ABCDEF (A常量)
    TestMbox3 = Mailbox->MSGID.ALL;//= 0x9555AAAn (n是MBX编号)
    }// rcv MBX的MSGID作为MDL数据传输。
    
    void mailbox_check(Int32 T1, Int32 T2, Int32 T3)
    {
    IF ((T1 != T3)||(T2 != 0x89ABCDEF))
    {
    ErrorCount++;
    }
    否则
    {
    PassCount++;}
    
    }
    

    
    

    在2.8075万中

    void main (void)
    {
    ////
    初始化系统控制:
    // PLL,看门狗,启用外设时钟
    //
    InitSysCtrl();
    
    ////
    为
    模块A和B上的CANTX/CANRX //初始化GPIO引脚并配置GPIO引脚
    //
    InitGPIO();
    
    ////
    为CAN-A TX/RX和CAN-X_MU1设置GPIO引脚m/
    
    MR/MU1;// //GPIO30 - CANRXA
    GPIO_SetupPinOptions (70,GPIO输入,GPIO _异步);
    GPIO_SetupPinMux (71,GPIO _MUX_CPU1, 5);//GPIO31 - CANTXA
    GPIO设置引脚选项(71,GPIO输出,GPIO推送);
    // GPIO设置引脚Mux (13,GPIO _MUX_CPU1, 2);//GPIO10 - CANRXB
    // gPIO_SetupPinOptions (13,gPIO_INPUT,gPIO_Async);
    // gPIO_SetupPinMux (12,gPIO_MUX_CPU1, 2);//GPIO8 - CANTXB
    // gPIO_SetupPinOptions (12,gPIO_OUTPUT,gPIO_PushPull);
    
    ////
    初始化CAN控制器
    //
    CANInit (Cana_base);
    // CANInit (CANB_BASE);
    
    ////
    设置可从PLL输出时钟//
    
    CANClkkHz
    ,CANB_Source0,选择CANB_0 // 500kHz CAN时钟
    
    ////
    为每个模块将CAN总线比特率设置为500kHz
    //此功能为标称配置设置CAN总线定时。
    //如果
    需要,您可以使用//功能CANBitTimingSet()代替这一功能来实现对CAN总线定时的更多控制。
    //此外,有关
    // CAN模块时钟的更多信息,请参阅设备数据表。
    //
    CANBitRateSet (Cana_base,2000万0,50万);
    // CANBitRateSet (CANB_BASE,2亿, 50万);
    
    //
    //在CAN B外围设备上启用中断。
    //
    //// CANIntEnable (CANB_BASE,CAN_INT_MASTER | CAN_INT_ERROR | CAN_INT_STATUS);
    
    ////
    清除所有中断并初始化PIE矢量表:
    //禁用CPU中断
    //
    DINT;
    
    ////
    将PIE控制寄存器初始化到其默认状态。
    //默认状态是禁用所有PIE中断,
    并清除标志//。
    //
    InitPieCtrl();
    
    ////
    禁用CPU中断并清除所有CPU中断标志
    //
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    
    ////
    初始化PIE矢量表,其中包含指向shell Interrupt
    //服务例程(ISR)的指针。
    //这将填充整个表,即使在此
    示例中未使用中断//。 这对于调试非常有用。
    //
    InitPieVectorTable();
    
    ////
    本示例中使用的中断被重新映射到此
    文件中找到的// ISR函数。
    //这将在PIE矢量表中注册中断处理程序。
    //
    // EALLOW;
    // PieVectorTable.CANB0_INT = canbISR;
    // EDIS;
    
    ////
    在处理器上启用CAN-B中断(PIE)。
    //
    //// PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx7 = 1;
    // IER |= M_INT9;
    // EINT;
    
    ////
    启用CAN-B中断信号
    ////
    CANGlobalIntEnable (CANB_Base,CAN_GLB_INT_CANINT0);
    
    ////
    初始化用于发送消息的传输对象CAN发送消息。
    //消息对象参数:
    //消息标识符:0x5555
    //消息ID掩码:0x0
    //消息对象标志:无
    //消息数据长度:4字节
    //消息传输数据:txgData
    //
    sTXCANMessage.ui32MsgID = 0x1555TXA0;
    sTXCANMessage.ui32MsgIDMask = 0;sTXgMsg_CAUgMessage
    =消息
    =
    
    
    
    //
    //初始化要发送的传输消息对象数据缓冲区
    //
    txMsgData[0]= 0x1A;
    txMsgData[1]= 0xA4;
    txMsgData[2]= 0x5A;
    txMsgData[3]= 0xA8;
    
    //
    //启动CAN模块A和B操作
    //
    CANEnable(Cana_base);
    // CANB_Base;
    
    //
    //将消息从CAN-A传输到CAN-B
    //
    while (1)
    {////
    
    查看错误标志是否发生
    //
    if (errorFlag)
    {
    ASM ("ESTOP0");
    }
    
    
    CANMessageSet (Cana_base,TX_OBJ_MSG_ID,&sTXCANMessage,
    MSG_OBJ_TYPE_TX);
    
    
    int i;
    for (i=0;i<1万;i++);
    for (i=0;i<1万;i++);
    for (i=0;i<1万;i++);
    for (i=0;i<1万;i++);
    对于(i=0;i<1万;i+);
    对于(i=0;i<1万;i+);
    对于(i=0;i<1万;i+);
    对于(i=0;i<1万;i+);}////
    
    
    
    
    停止应用
    程序//
    ASM("ESTOP0");对于(i=0;i<1万;i+);对于(i<1万;i++);}}}///停止应用程序//停止应用程序// ASM ("ESTOP0"?ISR("ESTOP0");中断
    
    
    ///
    中断时,可以调用B;
    
    
    
    
    中断_ISR_Ub_INV;中断时,可以调用B
    =中断
    
    //
    //读取CAN-B中断状态以查找中断原因
    //
    状态= CANIntStatus (CANB_BASE,CAN_INT_STS_CAUSE);
    
    ////
    如果原因是控制器状态中断,则获取状态
    //
    if (status == CAN_INT_INT0ID_STATUS)
    {
    ////
    读取控制器状态。 这将返回状态
    //错误位的字段,该字段可以指示各种错误。 为了
    简单起见,本示例中不执行错误处理//。 有关
    错误状态位的详细信息,请参阅// API文档。
    //读取此状态的操作将清除中断。
    //
    status = CANStatusGet (CANB_BASE,CAN_STS_CONTROL);
    
    ////
    检查是否发生错误。
    //
    if (((status &~(CAN_ES_RXOK))!= 7)&&
    (status &~(CAN_ES_RXOK))!= 0)
    ){
    ////
    设置一个标志以指示可能发生的某些错误。
    //
    errorFlag =1;
    }////
    
    
    检查原因是否为CAN-B接收消息对象1//
    
    否则,如果(status == RX_MSG_OBJ_ID)
    {////
    
    获取收到的消息
    //
    CANMessageGet(CANB_BASE,RX_MSG_OBJ_ID,&sRXCANMessage, TRUE);
    
    ////
    达到此点意味着RX中断发生在
    //消息对象1上,并且消息RX已完成。 清除
    //消息对象中断。
    //
    CANIntClear (CANB_BASE,RX_MSG_OBJ_ID);
    
    ////
    递增计数器以跟踪
    收到的消息数量。 在实际应用程序中,这可用于将标志设置为
    //指示何时收到邮件。
    //
    rxMsgCount+;////
    
    
    自收到消息以来,清除所有错误标志。
    //
    errorFlag =0;
    }////
    
    如果中断是由意外引起的,此操作将处理中断。
    //
    否则
    {////
    
    寄生中断处理可以在此处进行。
    //
    }////
    
    
    清除CAN中断行的全局中断标志
    //
    CANGlobalIntClear (CANB_Base,CAN_GLB_INT_CANINT0);
    
    ////
    确认位于组9中的此中断
    //
    PieCtrlRegs.PIEACK/ALL = PIEACK_group9;
    } 

    您能看到什么是错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi

    确保消息TX和Rx ID匹配,DLC大小相同,CAN定时,且该ID的大小设置相同。
    这假定每个收发器都有CAN收发器设置,并正确端接CAN总线连接它们。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    我看到TX Rx ID相同,DLC为8,CAN时钟为500kHz。 我不理解"每个ID的大小设置相同"的说法。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是消息ID长度:标准或扩展

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已将其设置为扩展。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi,

     由于您在两端都使用的是精确的MSGID,因此调试应该非常简单。 请仔细查看我的(修订版) app.note SPRA876B中的调试提示。 我相信你一定能够解决这个问题。 快速提示:

    确保在2.8035万端启用了到eCAN的时钟,并且MSGID正确地写入了接收MBX中。 使用CCS进行验证。

    确保两个模块配置为相同的比特率。

    探测2.8035万侧的CANRX引脚,确保在该引脚上实际收到您的消息。 如果可能,请附上示波器截图。 如果您的示波器能够解码CAN消息,请附加示波器图解的缩放版本,以清楚地显示MSGID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh,您好!
    感谢您的回复。 我已附加了上面的代码,我看到MSGID已正确写入,并且比特率设置为500kHz。

    感谢您分享有助于更好理解的文档SPRA876B。 我已经测试了两个2.8035万和2.8075万之间的通信,但在2.8035万和2.8075万之间,我遇到了问题。

    此致
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi

    此时,如果您可以按照Hareesh的建议探测连接并确定连接范围,这将对调试非常有用。 希望这能让您深入了解导致问题的原因。

    此致
    Chris