我发现在为我们的系统(电路板)供电时,一些I/O针脚不稳定。 由于此问题,我们在DSP中使用SCI时出现了通信问题。 我们拥有的大多数DSP都是稳定的,但少数DSP是不稳定的。 不稳定的DSP由初始电源提供, SCITXD线路产生了意外的脉冲(200 us的负载)。 我们甚至进行了一次测试交换DSP ->在我们的系统中将不稳定的DSP更改为稳定的DSP后交换了测试结果。
请告诉我不稳定的DSP是正常状态或假状态。
此致,

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现在为我们的系统(电路板)供电时,一些I/O针脚不稳定。 由于此问题,我们在DSP中使用SCI时出现了通信问题。 我们拥有的大多数DSP都是稳定的,但少数DSP是不稳定的。 不稳定的DSP由初始电源提供, SCITXD线路产生了意外的脉冲(200 us的负载)。 我们甚至进行了一次测试交换DSP ->在我们的系统中将不稳定的DSP更改为稳定的DSP后交换了测试结果。
请告诉我不稳定的DSP是正常状态或假状态。
此致,

您好,Green:
请注意F281x电源顺序要求。 这些可在数据表的"电源定序要求"部分找到。 另请注意该部分的注释。 它表示GPIO引脚的状态将处于未定义状态,直到VDD = 1V且VDDIO = 2.5V。
因此,您所看到的应该是预期的。 我建议编辑C2000软件,使其不受浮华的影响。 执行此操作的一个选项可能是在使用SCI通信链路之前添加软件延迟。
C2000在较新器件上进行了改进,使电源定序更简单,从而不会出现小故障。
希望他们能帮助你!
谢谢!
Brett