This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:噪声抗扰性测试和级别

Guru**** 2811035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614582/tms320f28374s-noise-immunity-test-and-level

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 

电感器非常靠近系统上的TMS320F2.8374万SPTPT。

我们担心C2000的抗噪性

 

您是否有任何抗噪性测试结果?

您是否为TMS320F2.8374万SPTPT应用了IEC6.1万-4-3和IEC6.1万-4-8?

 

您是否具有可接受的外部噪声级别(功率-频率磁场抗扰性和辐射,射频,电磁场抗扰性)?

 

谢谢,此致,

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis,

                   为什么这种电感器会让您担心? 如果您遇到问题,您可能需要考虑的一些事项...

    • 电感器设计(是开放式设计,还是环形式闭合设计)
    • 您的核心材料是什么? (有些更容易受到噪音影响)
    •  我不知道电感器是如何使用的,但我要问自己另一个好问题:电感器与共振频率有多近?

    我们已经测试  了使用F2.8379万D,TMDSDOCK2.8379万D的controlCARD。 该套件通过了您在此处提及的所有测试,但这几乎没有说明您的设计是否符合要求。 我的理解是,大多数故障都是由布局和设计问题引起的,而不是任何一个组件造成的。

    Kuerbis 说:

    您是否具有可接受的外部噪声级别(功率-频率磁场抗扰性和辐射,射频,电磁场抗扰性)?

    [/引述]
    只要不违反数据表,设备就应继续正常工作。 我无法给出磁场强度,射频或EM磁场强度的限制,因为这些都与 您的主板结合这些噪音源的程度有关。

     

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody

     

    感谢您回复我。

    这个问题实际上来自客户。 他们正在选择设备。 系统板将放置在电感器附近。 因此,他们认为他们需要注意在主板上放置设备。

     

    C2000本身是否受到功率频率磁场的影响?

     

    您是否可以剪切IEC6.1万-4-3和IEC6.1万-4-8的测试结果?

    是否会剪切测试条件和接纳标准?

    C2000是否在测试期间持续工作?

     

    谢谢,此致,

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis,

    我没有见过C2000受到功率频率磁场测试影响的任何案例。 我们以最高的等级通过测试,在任何测试中都没有任何退化的迹象。 同样,正如我在先前的帖子中强调的那样,通过这些测试的关键是良好的布局。

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody:

     

    谢谢!

    客户了解您的回答和建议。

     

    谢谢,此致,

    Kuerbis