This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:CCStudio-C2000

Guru**** 2567055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615220/ccs-ccstudio-c2000-ccstudio-c2000

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI:

我已经使用CCS一段时间了。 我正在使用它对处理器F2.8027万FPTTG4B65C6YRTG4的定制包进行编程。 这从来都不是问题。到目前为止,我无法单击"恢复"按钮,每次单击它都会 再次"取消单击"。 我已经测试了调试程序连接。这是肯定的。我的调试程序窗口提供了SW断点(请参阅下面调试窗口中的图片)。 我无法解决这个问题。 我尝试过其他控制器,因为我认为它有硬件故障,但它给了我同样的问题。最后我尝试删除文件夹闪存(建筑物的输出)并更新我的CCS。同样的问题仍然发生。

我期待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamal:

    这是每次都发生还是仅在第一次调试时发生?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gautam:

    实际上,这种情况总是会发生,我甚至一次也无法使其正常工作。

    此致,

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamal,您是否在另一台PC上尝试过相同的项目? 还可以切换到新工作空间并尝试调试项目。
    *建议是--假设项目正在进行中,没有任何修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Gautam:

    首先,很抱歉回复太晚,我错过了TI通知。 但是好的方面是我得出了这样的结论:软件不是问题的原因,因为我可以在其他控制器上运行相同的软件,但其他10个控制器仍然存在问题。 在总结中,我检查并完成了哪些工作:

    焊接了一个新的微控制器(TMS320F2.8027万)。更换了一个新的EEPROM (仍然是同一个问题),以确定,我从运行正常的控制器“未焊接”EEPROM处理器不会停止。 我检查了控制器周围的所有电源电压,它们看起来都很好,还在应该的位置接地。下面的屏幕截图是当它停止(拆卸)时我得到的。

    此致,

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒

    它在“等待启动”中停止。 如果希望仿真引导值在其它位置引导,请设置它。 如果未连接仿真器,则它将根据引导模式选择GPIO进行引导。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Chris:

    我还不是很清楚,请你再详细说明一下。

    谢谢!

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒

    如果您要等待启动并想启动应用程序,通常可以选择CCS中的“重新启动”按钮,将您带到主页。 连接调试器时,默认情况下它将进入等待引导状态,在这种状态下,用户通常会将其项目加载到设备上。 您可以在RAM中对仿真引导位置进行编程,以便在引导时告诉设备不要等待引导,而是直接进入闪存(如果您希望这样做)。

    有关引导过程的详细信息: http://www.ti.com/lit/sprufn6

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Chris:

    实际上,这是我一直在做的事情,也是我正在对工作中的控制器做的事情。 加载软件,等待闪存,然后重新启动,然后单击“resume”(恢复),这最终应该正常启动。但是,对于我拥有的10个控制器,在重新启动后,它会进入halt (停止)模式,永远不会退出。

    此致,

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒

    加载到闪存后,在按"重新启动"之前,它显示的地址是什么?
    此外,您是否尝试过加载,然后是CPU重置按钮,然后是重新启动按钮?

    在没有问题的控制器与有问题的控制器上,您的引导设置是否相同? 问题是否与有效问题和不有效问题一致?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Chris:

    正在加载到闪存
    3f3224:B2BD MOVL *SP++,XAR1
    CPU重新启动
    3ff7bf:28AD0004 MOV @SP,#0x0004
    重新启动
    3f3224:B2BD MOVL *SP++,XAR1
    而不会停止,但它不起作用。

    另一种方法是,如果不重新启动,它将使用此地址中止
    3ff5f5:7625 ESTOP0

    此致,

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒

    我正在与团队中的其他成员同步。

    运行应用程序后,设备似乎立即重新启动,并陷入等待启动状态。 是否可以确认正在设置仿真引导值? 这将是一个好的信息。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Chris:

    我真的不明白我需要确认的是什么,还有,请你告诉我如何确认?

    此致,

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒

    您是否查看了2.9 www.ti.com/.../sprufn6a.pdf部分 ? RAM中设置的仿真引导值告诉它在使用调试器时从何处引导。

    另外,在到达主监视器之前,是否启用或禁用了您的监视器?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    我会回到这个A.S.A.P. 我忙于项目的其他部分。 我希望在两个星期后,我会回到这个问题上。

    谢谢,马上与您联系。
    此致,

    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    我们遇到问题的控制员决定将他们搁置一边。这意味着我们不会继续进行这项工作,感谢所有的支持。

    此致,

    卡迈勒