This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:LAUNCXL-F2.8379万D上的接地连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620742/launchxl-f28379d-ground-connections-on-launchxl-f28379d

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

您好,

我正在将LAUNCHTXL-F2.8379万D用作我设计的PCB上的附加板。 LAUNCHTXL-F2.8379万D的管座引脚上有四个接地连接。 这些都在LAUNCHTXL-F2.8379万D上内部连接。 与3.3V和5V电源类似。

我只打算将管座上的四个引脚中的一个连接到接地,以防止LAUNCHXL-F2.8379万D板和我的PCB之间出现任何循环电流和噪音问题。

这是个好主意吗?

这些引脚是否都应从外部连接到开发板的接地?

谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    Dan8 说:
    这是个好主意吗?[/QUOT]

    这是一个好主意,但最好选择离LDO最近的接地引脚。 此外,如果可能,请在短路这些接地时使用铁氧体磁珠或0E电阻器。

    Dan8 说:
    这些引脚是否应从外部接地至开发板?[/QUOT]

    不需要所有4个引脚。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    关于'在短路这些接地时使用铁氧体磁珠或0E电阻器',应在哪里短路? 我的意思是,如果开发板接头上只有一个接地针脚连接到外部电源接地,则接头上的其他接地针脚不会直接连接到外部接地,而是连接到开发板本身。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    Dan8 说:
    关于'在短路这些接地时使用铁氧体磁珠或0E电阻器',应该在哪里短路?[/QUOT]

    您计划连接到设计PCB接地的唯一Launchpad接地需要与FB或0E短路。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Gautam。