请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 您好,
我正在将LAUNCHTXL-F2.8379万D用作我设计的PCB上的附加板。 LAUNCHTXL-F2.8379万D的管座引脚上有四个接地连接。 这些都在LAUNCHTXL-F2.8379万D上内部连接。 与3.3V和5V电源类似。
我只打算将管座上的四个引脚中的一个连接到接地,以防止LAUNCHXL-F2.8379万D板和我的PCB之间出现任何循环电流和噪音问题。
这是个好主意吗?
这些引脚是否都应从外部连接到开发板的接地?
谢谢,此致
丹