请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 最差情况下振荡器容差基于温度和使用寿命漂移。
我们的分析显示: 我们可以在1.46 % -40C至+105C的温度范围内达到+/-CPU时钟稳定性(因此,CAN传输频率)的容差范围。 在该公差上,我们添加了与ADC偏移补偿相关的错误(添加了另一个0.175 %)。 但是,我们对使用寿命漂移没有很好的了解,因此假定整个温度的总误差范围为2.5 %。
尝试获取制造商对这些零件20年的使用寿命在温度下漂移的估计值。