This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:SPI f2.8379万D从ADS127L01 ADC读取数据

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620837/tms320f28379d-spi-f28379d-reading-data-from-ads127l01-adc

部件号:TMS320F2.8379万D
在“线程:ADS127L01”中讨论的其他部件

您好,

我正在使用f2.8379万D从 ADS127L01转换器读取数据。 转换完成后 ,ADS127L01将设置正确的标志,并在提供SPISTE和CLK信号的情况下自动启动SOMI传输。 我想问我是否可以将SPISTE信号设置为低(以启用从属ADC)并在不传输任何字词的情况下向从属设备提供CLK信号? 我想开始传输,但只听从机。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukasz:

    您已经找到了一个非常酷的ADC。 我在过去几天一直在关注这些问题,因为它们能够连锁多个ADC。 我认为您的问题的答案是(我认为)数据必须计时才能出来。 通常,这是我过去使用SPI的方式,您必须将数据发送给SPI主控制器,以便将数据计时回您的SPI主控制器。

    我需要花更多的时间来处理此数据表,因为我不知道在读取数据时您应该向其发送什么内容,但我认为这对于您阅读数据表是必要的。

    我将在接下来的几天里仔细观察(我们将使用这些小伙伴),看看我是否无法给您更准确的答案。

    祝您好运,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz

    我认为,当F2.8379万D配置为主盘时,生成SPI时钟并接收SPI数据的唯一方法是传输SPI数据。

    汤米