请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 在“线程:ADS127L01”中讨论的其他部件
您好,
我正在使用f2.8379万D从 ADS127L01转换器读取数据。 转换完成后 ,ADS127L01将设置正确的标志,并在提供SPISTE和CLK信号的情况下自动启动SOMI传输。 我想问我是否可以将SPISTE信号设置为低(以启用从属ADC)并在不传输任何字词的情况下向从属设备提供CLK信号? 我想开始传输,但只听从机。
谢谢。