工具/软件:Code Composer Studio
我们需要使用2.8379万D上的BOOTCTRL寄存器更改引导选择GPIO引脚。 使用Code Composer,我们选择Debug Configurations (调试配置)> Target (目标)> Flash Settings (闪存设置),然后找到CPU1和CPU2的Z1_BOOTCTRL和Z2_BOOTCTRL寄存器设置工具(我们使用两个CPU,并希望两者都从闪存引导)。
在将所有这些设置为0x8.686万B5A (两个引导选择引脚都指向GPIO133,GPIO133为"1")并对处理器进行编程后,我们发现没有变化。 调试配置>目标>闪存设置中显示的值仍为0xFFFFFFFF,并且处理器不从闪存引导。 我们做错了什么?
谢谢!
戴夫