线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万,C2000WARE
您好,
我以前使用过以下文档 来制作基于TMS320F2.8335万的独立系统。
*将编译器部分从闪存复制到TMS320F28xxx DSC上的RAM (SPRAAU8A)
*从TMS320F28xxx DSP上的内部闪存运行应用程序(SPRA958L)
我想知道这些应用手册何时支持TMS320F2837x系列。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我以前使用过以下文档 来制作基于TMS320F2.8335万的独立系统。
*将编译器部分从闪存复制到TMS320F28xxx DSC上的RAM (SPRAAU8A)
*从TMS320F28xxx DSP上的内部闪存运行应用程序(SPRA958L)
我想知道这些应用手册何时支持TMS320F2837x系列。
谢谢。
Nam
提供这些指南的目的是提供有关如何完成任务的一般性想法。 可能不会为每个发布的设备更新它们。 我同意该文档可以是通用的,而不是谈论少数设备-这就是我认为更新会是的内容。
在Hareesh的基础上,我建议您看看C2000Ware中提供的示例。 这些示例项目具有RAM和闪存构建配置。 请选择闪存配置并浏览示例-您会注意到将内容从闪存复制到RAM的概念与旧设备的概念相似。 开发人员已经成功地使用了这些示例。
Hareesh提到的声明也适用于SPRAAU8A。 为使代码在F2837xD上正常工作而对代码进行的修改对于开发人员来说应该是直接的-可以使用C2000Ware中提供的链接器命令文件。
希望这有所帮助。
谢谢,此致,
Vamsi