This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:我想知道SPRAAU8A和SPRA958L应用手册的更新计划。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620134/tms320f28377d-i-am-wondering-about-the-update-schedule-of-spraau8a-spra958l-application-notes

部件号:TMS320F2.8377万D
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万,C2000WARE

您好,

我以前使用过以下文档 来制作基于TMS320F2.8335万的独立系统。

*将编译器部分从闪存复制到TMS320F28xxx DSC上的RAM (SPRAAU8A)
*从TMS320F28xxx DSP上的内部闪存运行应用程序(SPRA958L)


我想知道这些应用手册何时支持TMS320F2837x系列。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nam

    这些都在我们的待办事项列表中。 我们计划在下一季度优先考虑SPRA958L。

    SPRAAU8A将是下一个。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在TMX阶段开始发展的人士,已进入完成阶段。

    由于文档的内容在开发完成阶段至关重要,

    我希望申请书的内容能尽快更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关SPRA958L的评论:该应用说明中的原则仍然适用于F2.8377万D。  只是没有该设备的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam

    提供这些指南的目的是提供有关如何完成任务的一般性想法。 可能不会为每个发布的设备更新它们。 我同意该文档可以是通用的,而不是谈论少数设备-这就是我认为更新会是的内容。

    在Hareesh的基础上,我建议您看看C2000Ware中提供的示例。 这些示例项目具有RAM和闪存构建配置。 请选择闪存配置并浏览示例-您会注意到将内容从闪存复制到RAM的概念与旧设备的概念相似。 开发人员已经成功地使用了这些示例。

    Hareesh提到的声明也适用于SPRAAU8A。 为使代码在F2837xD上正常工作而对代码进行的修改对于开发人员来说应该是直接的-可以使用C2000Ware中提供的链接器命令文件。

    希望这有所帮助。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复