This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:将仿真器连接到自定义板时出现问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621788/tms320f28069m-problem-with-connecting-the-emulator-to-the-custom-board

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

您好,

我们设计了基于 TMS320F2.8069万M MCU的定制电路板,但我们无法连接仿真器来通过JTAG对电路板进行编程。 我们遵循了数据表建议的设计,如下所示:

但当我们使用 UniFlash 或CCS时,我们会收到以下错误:

我们使用外部电源为主板供电,同时仿真器通过连接到主机的USB电缆供电。 所以我想问题是板和仿真器之间没有共同点,因此仿真器看不到TDIS引脚上的接地,因此它假定目标未连接。 我的假设是否正确? 如果是,您有什么建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kash,

    不清楚仿真器和C2000芯片之间的硬件是什么样子。

    您使用的是外部仿真器吗?  或者您是否在定制电路板上设计了板载仿真器?
    您正在使用什么仿真器/调试探测器?
    您是否在JTAG路径中使用电化隔离?


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,

    TMS320F2.8069万和14引脚JTAG插头之间没有任何外部硬件。

    我们正在使用外部XDS100V2:

    我们没有在仿真器和MCU之间使用任何隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kash,

    我以前没有见过这种特定的仿真器-但是我可以假定它与TI发布的开源xds100v2设计具有相同的硬件。

    如果您有一个允许使用外部仿真器的套件,则最好看看是否可以让此仿真器与它配合使用。 这将使您能够确保计算机和仿真器能够协同工作。

    如果您已经实施了数据表中的JTAG,我相信您不会遇到任何问题。  仿真器和电路板应处于相同的接地电压电位,因为JTAG连接器上有一个接地引脚。

    您是否检查了C2000芯片的电压轨以确保其正确通电?  XRSn是什么样子的?


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,您好!

    是的,这不是我们在美国拥有的典型仿真器,但我想它的硬件与TI开源XDS100V2硬件相似。 我可以要求他们打开并验证它。

    我已要求他们验证MCU电压轨上的电压,以确保在连接仿真器时为其供电。稍后会更新。

    对于复位引脚,以下是F2.8069万数据表中的内容:

    以下是我们所做的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅在更新时,问题就出在仿真器上。 它似乎不能正常工作,我们退回了它。 我使用LaunchPad上的USB到JTAG板载仿真器对定制板上的MCU进行编程。
    感谢您的帮助,