主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万
您好,
我们设计了基于 TMS320F2.8069万M MCU的定制电路板,但我们无法连接仿真器来通过JTAG对电路板进行编程。 我们遵循了数据表建议的设计,如下所示:
但当我们使用 UniFlash 或CCS时,我们会收到以下错误:
我们使用外部电源为主板供电,同时仿真器通过连接到主机的USB电缆供电。 所以我想问题是板和仿真器之间没有共同点,因此仿真器看不到TDIS引脚上的接地,因此它假定目标未连接。 我的假设是否正确? 如果是,您有什么建议吗?
谢谢!