请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 你好,冠军,
在F2.8035万数据表中,VSS和VSSA只有正常值“0”,您知道其最大值和最小值吗,因为我们无法确认GND始终为0。
如果VSS电压与VSSA不同,C2000将重置还是代码运行错误?
如果您可以与我共享VSS,则与VSSA型号连接会更好。
谢谢!
巴西
乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,冠军,
在F2.8035万数据表中,VSS和VSSA只有正常值“0”,您知道其最大值和最小值吗,因为我们无法确认GND始终为0。
如果VSS电压与VSSA不同,C2000将重置还是代码运行错误?
如果您可以与我共享VSS,则与VSSA型号连接会更好。
谢谢!
巴西
乔