This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:F2.8035万 VSS和VSSA电压差

Guru**** 2542160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621566/tms320f28035-f28035-vss-and-vssa-voltage-difference

部件号:TMS320F2.8035万

你好,冠军,

在F2.8035万数据表中,VSS和VSSA只有正常值“0”,您知道其最大值和最小值吗,因为我们无法确认GND始终为0。  

如果VSS电压与VSSA不同,C2000将重置还是代码运行错误?

如果您可以与我共享VSS,则与VSSA型号连接会更好。

谢谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    这些接地针脚应从外部连接。 如果使用共享接地平面,两组引脚应通过接地平面,并具有尽可能短的轨迹。 如果使用单独的数字和模拟接地平面,则针脚应与各自的平面短路,两个平面应在单点短路。