This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:DesignDrive查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619987/tmdxiddk379d-designdrive-queries

部件号:TMDXIDDK379D
在“线程:DESIGNDRIVEcontrolSUITE”中讨论的其他部件

您好,

我对设计驱动有一些疑问。

  1. 购买该产品时,是否可以在TMS320F287xx中的MCU中选择MCU?
  2. 是否可以直接向主板提供直流电源?
  3. 此评估是否可用于驱动直流电机? 我知道它可用于BLDC电机的感应控制。
  4. UART或调试端口是否可用?
  5. 使用什么,CAN或EtherCAT?
  6. 通信协议是RS422还是RS485?

我知道其中大部分都可以从数据表中找到。 我很快就需要这些数据。 请原谅这种明显的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.早期设备不支持37xx支持的某些功能,如PM,sigma delta,... 基本上,此设备是具有附加功能的超集设备。 如果您要使用IDDK平台进行研究,请验证不使用附加功能的算法,也可以在此处安装较早的设备。 管座引脚功能兼容。

    2.是的。

    3.是的

    4.yes,UART可通过USB (仿真器调试端口)提供

    5.还提供CAN端口

    6.不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramesh,

    感谢您的回复。 除了这些问题,我还有几个问题。
    1.我的基本需求是评估F2.8374万S的感应式BLDC电机控制。 因此,在购买套件时,我是否特别选择了这款MCU? 数据表显示控制卡附带了F2.8379万D。
    2.如果用于控制直流电机,是否有其他要求?
    3.使用DesignDrive可以驱动多少容量的直流电机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只想尝试BLDC控件,您可以查看HVMotor+PFC套件,因为它还附带了示例项目。
    这两个电路板中的逆变器每相电压为300V,8A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的实际需求强调使用F2.8374万S,而HVAC PFC套件使用F2.8335万。 您是否可以推荐除DesignDrive之外的套件(带F2837xS)用于感应式BLDC电机控制?

    此外,DesignDrive是否对三个反相器支脚中的每一个都具有电流感应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用x374S控制卡并使用适配器将其安装到HVMotor套件上。 您不必使用x335。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 HVAC PFC套件优于DesignDrive的原因是否有特定? 我需要UART,CAN以及与BLDC,DC,DC伺服和步进电机的集成。

    另请说明DesignDrive中的三个反相器支脚是否都具有电流感应。 如果您可以在同一文档中共享详细文档,这也会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为HVMotor PFC套件包含BLDC支持项目。
    如果已安装最新版本的controlSUITE,您将看到IDDK的所有详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ramesh。

    有关DesignDrive的更多查询。

    1. 是否有峰值电流额定值? 我知道8A是额定电流。 我想知道停转电流。
    2. 是否有内置制动机构? 如果否,如何配置制动。
    3. 是否可以同时连接增量编码器和绝对编码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.峰值电流约为10A。 失速电流作用于电机,而不是逆变器。

    2.没有,有多种制动方法,但该主板没有额外的电源开关来处理电压积聚。

    3.是的。

    我建议您阅读主板的用户指南, 这样可以节省 等待答复的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的顾虑,您的回复更清晰。 我有另一个疑问。

    主板接受编码器和反馈信号时的电压水平是多少?