请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDXIDDK379D 在“线程:DESIGNDRIVE, controlSUITE”中讨论的其他部件
您好,
我对设计驱动有一些疑问。
- 购买该产品时,是否可以在TMS320F287xx中的MCU中选择MCU?
- 是否可以直接向主板提供直流电源?
- 此评估是否可用于驱动直流电机? 我知道它可用于BLDC电机的感应控制。
- UART或调试端口是否可用?
- 使用什么,CAN或EtherCAT?
- 通信协议是RS422还是RS485?
我知道其中大部分都可以从数据表中找到。 我很快就需要这些数据。 请原谅这种明显的情况。