请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万,controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我用tms320f2.8027万设计了自己的逆变器,并希望将电机作为三相标量(V/f)控制器运行。
是否可以使用PROJ_LAB01B实现此目的?
我已经阅读了“InstaSPIN项目和实验室用户指南1.0 .16版”,但找不到任何内容。
有人能帮我做这事吗?