This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:使用proj_lab01b运行三相PMSM或ACIM电机的标量(V/f)控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620226/ccs-tms320f28027f-using-proj_lab01b-for-runnig-a-scalar-v-f-control-of-3-phase-pmsm-or-acim-motor

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我用tms320f2.8027万设计了自己的逆变器,并希望将电机作为三相标量(V/f)控制器运行。

是否可以使用PROJ_LAB01B实现此目的?

我已经阅读了“InstaSPIN项目和实验室用户指南1.0 .16版”,但找不到任何内容。

有人能帮我做这事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lab01b不是一个真实的v/f,它是一个类似的v/f,用于验证h/w板,以设置每个频率的Vd和VQ。 您可以参考controlSUITE中的标量v/f示例,该示例是真正的v/f控件,如果您最终要在马达上使用v/f。 从TI下载controlSUITE并将其安装在默认目录设置中,您可以找到以下示例。
    C:\ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \HVACI_scalar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    感谢您的回复。

    我测试了Lab01b,它工作正常。但正如你所说,它只是一个恒速测试,它不能获得一个轮廓或... 。

    我读了ControlSuit HVACI_scalar项目,但是我不能理解。它写的是DSP2803x,我正在使用F2.8027万,所以我不能在 逆变器中运行它。而且它似乎很难转换为F2.8027万。

    我的问题是:

    “是否可以将Lab01b转换为实际V/F控制程序”或“TI团队是否计划提供任何实际V/F控制程序”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE中的hvACI_scalar是一个真正的v/f控件,在F2.8027万上实施F2.8035万示例项目并不困难。 您只需将某些头文件和.cmd文件从F2.8035万更改为F2.8027万。

    Lab01b可用作v/f,但电动机的功率转换效率不如实际v/f,您需要为v/f配置文件添加直流总线电压补偿。