This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:当对外部施加制动时,该器件无法正常工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620935/tms320f28069m-the-device-does-not-operate-properly-when-a-brake-is-applied-to-the-outside

部件号:TMS320F2.8069万M

大家好,

存在设备无法正常运行的问题。
请告诉我以下方面是否有改进计划。

硬件:我的客户的实际情况
软件:lab13b.

执行器具有制动器,以防止垂直执行器掉落。
此制动器是一个磁铁,用于固定执行器。
我的客户的程序是定制的,因此可以释放此制动器
程序进入联机状态(CTRL_STATE ONLINE)后。

使用此制动器时,它将无法正常工作,具体取决于执行器的起始位置。
也许在实现"gMotorVars.Flag_enableSys =1"和"gMotorVars.Flag_Run_Identity=1"之后,
我认为在进入CTRL_STATE在线之前编码器已对齐,
因为此制动器不能正常执行。

如果此类系统配有制动器,
自定义后,如何才能正常运行?

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    制动过程是什么,使用了什么制动模式? 制动时,您是否将"gMotorVars.Flag_enableSys"和"gMotorVars.Flag_Run_Identice"更改为0,并丢失转子位置?
    在电动机制动时,继续计算转子位置和速度,但未将"gMotorVars.Flag_enableSys"和"gMotorVars.Flag_Run_Identice"设置为0,并在电动机启动或重新启动时从编码器更新角度和速度。