请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 大家好,
存在设备无法正常运行的问题。
请告诉我以下方面是否有改进计划。
硬件:我的客户的实际情况
软件:lab13b.
执行器具有制动器,以防止垂直执行器掉落。
此制动器是一个磁铁,用于固定执行器。
我的客户的程序是定制的,因此可以释放此制动器
程序进入联机状态(CTRL_STATE ONLINE)后。
使用此制动器时,它将无法正常工作,具体取决于执行器的起始位置。
也许在实现"gMotorVars.Flag_enableSys =1"和"gMotorVars.Flag_Run_Identity=1"之后,
我认为在进入CTRL_STATE在线之前编码器已对齐,
因为此制动器不能正常执行。
如果此类系统配有制动器,
自定义后,如何才能正常运行?
此致,
Sasaki