This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:使用InstaSPIN标识时出错:"粗鲁重试&quot

Guru**** 2540080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619309/ccs-tmdshvmtrinspin-error-rude-retry-during-identification-with-instaspin

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8069万MISO

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想用InstaSPIN_MOTION_F2806xM识别PMSM电机。

连接高压电机控制套件并启动应用程序"InstaSPIN_MOTION_F2806xM.exe"后,控制台 输出显示连接成功。

同时正确检测到HV套件版本1.1 :

几秒钟后出现两个错误:

如何选择粗鲁重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将首先检查controlCARD和HVMTR板上的所有硬件设置。

    您没有显示任何Vbus,并且存在状态错误,因此出现了一些错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已多次检查硬件设置:

    TMDSCNCD2.8069万MISO
    一 SW1:上升
    二,SW2:向下
    三,SW3:上升

    HVMTR_r1p1
    一 填充:J3,J4,J5,J8,
    二.填充:M3-J5
    1.(关闭套件仿真,以便您可以使用controlCARD仿真)
    三,J7:右中(朝向电容器)
    四. 电机相位导线至U,V,W
    V. J2.
    1.对于直流总线输入(推荐):不要填充J2和
    A.将50-350V直流电源从BS6连接到BS5
    2.对于AC输入:填充J2 Bridge-Middle (J2中间桥接)
    a.将香蕉电缆从BS5连接到BS1
    b.将交流电源线连接到P1
    3.在检查,验证所有连接并启动GUI之前,请勿应用高压交流或直流
    六. 连接至JP1和SW1的15V直流电源开启



    我的控制器卡就是这样一个:F2806x controlCARD版本0.2 ,带TMS320F2.8069万UPZPS控制器
    -->是否为应用程序的正确卡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用的controlCARD未启用InstaSPIN。 您需要
    TMDSCNCD2.8069万MISO
    运行InstaSPIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用该controlCARD,电机识别工作正常!