This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:DC-AC程序代码有错误,无法在MCU上加载输出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620267/tmdshv1phinvkit-dc-ac-program-code-has-error-in-which-output-cant-be-loaded-at-the-mcu

部件号:TMDSHV1PHINVKIT

您好! 我一直在从控制套件加载Solar DC-AC程序,现在有错误,当我尝试通过MCU加载时,我无法再找到.out文件。 您可能出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您似乎有两个相同项目的实例(即使项目名称不同)。 这可能会触发此问题。 您是否可以关闭其他项目? 此外,这是原始示例代码还是您修改过它?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是编译器错误,我建议仔细阅读这些注释并采取相应的操作,

    如果找不到资源,请尝试检查编译器的include路径,链接器路径等。

    根据您的屏幕截图,不清楚错误是什么,因此很难给出任何建议  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需更改内部版本号,其余代码都是相同的。 我还将尝试结束与太阳能直流-交流逆变器相关的其他项目。