This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:损坏器件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619963/tms320f28335-damaging-device

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

我的项目遇到了很大的问题。

我的F2.8335万以随机间隔出现了JTAG编程问题。 我遇到了SC_ERR_PATH_BRONCHD错误,只替换了芯片就解决了这一问题,所以我假设我已经损坏了JTAG的一些I/O。 我的芯片有时会持续几个小时,有时会持续10天。 我不知道发生了什么。 例如-昨天一切正常。 我已断开所有电缆,关闭所有电源。 今天,我打开电源,并且... JTAG无法工作,但出现了零滞留或零滞留错误,因此它再次中断了JTAG I/O??

XCLKOUT正常且功率也很好。 我还检查了开机顺序-一切正常。 TPS6.2404万DRC-Q1已通电。

我使用的编程器是Olimex TMS320-XDS100v3+修订版C

我附上了JTAG信号的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas,

    在尝试连接或运行连接测试时,您是否可以确定JTAG引脚的范围? 您可能能够看到特定信号是否未达到所需的直流电压水平。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz

    您还可以尝试使用另一个仿真器(如果有),以消除仿真器发生片状的可能性。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有三种不同的JTAG仿真器(但与Olimex相同的型号)。 我有四个原型主板,我已经消除了编程器,软板和其他的所有问题。 DSP在JTAG端口上受到决定性损害。 仅更换芯片可解决问题。

    现在我想找出这种损害的原因,我不知道。 此DSP是否脆弱(插入仿真器有时会烧录JTAG端口?) 或者我的PCB上有一些未本地化的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas,

    请确保JTAG插头的引脚5确实连接到3.3V而不是5.0 伏特。 否则,仿真器将驱动5 V仿真引脚并损坏设备。

    接下来,我建议隔离是连接仿真器还是主板本身的问题。 您可以尝试在不插入仿真器的情况下为电路板通电,并使其保持通电一整天左右。 引导ROM中的引导代码将运行并检查引导针脚,以查看是从闪存还是从某些外围设备(例如SCI)引导。 如果它无法启动,看门狗将超时并定期从XRSn引脚发出脉冲(您可以参阅TRM文档了解启动顺序)。

    如果在连接仿真器之前运行一段时间后出现故障,则问题将出在主板上。 否则,如果在连接仿真器时,它不会在很长一段时间内自行运行失败,然后又失败,则问题很可能出在仿真器上。

    此致,
    彼得