请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 您好,
我的项目遇到了很大的问题。
我的F2.8335万以随机间隔出现了JTAG编程问题。 我遇到了SC_ERR_PATH_BRONCHD错误,只替换了芯片就解决了这一问题,所以我假设我已经损坏了JTAG的一些I/O。 我的芯片有时会持续几个小时,有时会持续10天。 我不知道发生了什么。 例如-昨天一切正常。 我已断开所有电缆,关闭所有电源。 今天,我打开电源,并且... JTAG无法工作,但出现了零滞留或零滞留错误,因此它再次中断了JTAG I/O??
XCLKOUT正常且功率也很好。 我还检查了开机顺序-一切正常。 TPS6.2404万DRC-Q1已通电。
我使用的编程器是Olimex TMS320-XDS100v3+修订版C
我附上了JTAG信号的原理图。