主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
我们正在开发一个具有梯形B-EMF的48V 3kW BLDC电机的项目。 由于我们可以选择使用TI的电动机控制解决方案来应用6步梯形换向和FOC,因此我们的目标是通过明智地选择两种可用的换向策略之一来实现电动机的高效率。
请帮助我们了解将梯形和FOC与我们的BLDC电机配合使用的利弊,并指导我们选择合适的电机来实现更高的效率。
将FOC与我们的BLDC电机配合使用是否会以效率为代价减少扭矩波纹?
我希望能尽快作出回应
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在开发一个具有梯形B-EMF的48V 3kW BLDC电机的项目。 由于我们可以选择使用TI的电动机控制解决方案来应用6步梯形换向和FOC,因此我们的目标是通过明智地选择两种可用的换向策略之一来实现电动机的高效率。
请帮助我们了解将梯形和FOC与我们的BLDC电机配合使用的利弊,并指导我们选择合适的电机来实现更高的效率。
将FOC与我们的BLDC电机配合使用是否会以效率为代价减少扭矩波纹?
我希望能尽快作出回应
Yanming您好!
感谢您的回复。 我想参考Chris的回答: Link ;其中他提到:" 梯形波形的梯形Bemf电机将产生更大的每安培扭矩。 它可以更有效地利用电压。"
由于我们的应用是车辆牵引系统,并且不涉及快速和动态变化的扭矩需求,我们是否愿意采用6步梯形控制? 我怀疑在BLDC电动机上使用FOC会降低电动机在额定转速和更高转速下的整体效率和扭矩能力。
另外,请推荐我的功率级,我们可以将其用于72V 3.5 kW BLDC/PMSM电机。
此致
Manuj Agrawal
尊敬的Manuj Agrawal:
正弦bEMF和梯形bEMF 电机之间的结构差异允许梯形BLDC电机在其轴上产生更大的扭矩,理论上是1.5 与正弦BLDC电机相比。 但梯形BLDC中的纹波或连接扭矩也更大。 因此,对于高性能驱动系统,建议使用正弦BLDC电机。 如果您的应用不需要高性能,您可以选择梯形BLDC电机。
两个BLDC电机都可以使用FOC和空间矢量调制(SVM)方法,但由于正弦BLDC电机的自然结构,它更适合使用FOC。 要使梯形的扭矩达到最大值,应使用6步换向,而不是FOC。 更多详情请参阅以下文章:
您好,Manuj Agrawal,