请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301
BOOSTXL-DRV8301使用低侧电流并联电阻器进行电流反馈,根据我计划使用的参考设计,根据电动机的THR相位连接,在并联上生成电流反馈,我是否必须修改设计,还是这是可用的替代方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BOOSTXL-DRV8301使用低侧电流并联电阻器进行电流反馈,根据我计划使用的参考设计,根据电动机的THR相位连接,在并联上生成电流反馈,我是否必须修改设计,还是这是可用的替代方案
在更改逆变器所看到的Rs时,请务必小心使用此方法,FAST需要准确的Rs值才能正常工作。 您是否正在更改测量反电动势的位置? 如果您想使用传感电阻器,您可能应该坚持使用分流器,或使用类似LEM的工具来代替这些电阻器。
正确定义的相电流感应是一种可用的替代方案,实际上它比并联方法更好,因为您只能在底部开关打开时测量并联电流,这会限制占空比和过采样能力。
当您更改当前增益和反馈网络时,您需要调整FAST使用的单位计算的基本值。
您需要根据电压反馈网络感应到的位置调整FAST使用的Rs值。
根据幅度的不同,这也可能会显著改变ID和IQ PI控制器的时间常数,但这可能是不可承担的。 它取决于您的电机参数。
当然,在实施之前,可以模拟这种情况以确保正确操作。