This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:INSTASPIN的相电流反馈拓扑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618903/launchxl-f28069m-phase-current-feedback-topology-for-instaspin

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301

BOOSTXL-DRV8301使用低侧电流并联电阻器进行电流反馈,根据我计划使用的参考设计,根据电动机的THR相位连接,在并联上生成电流反馈,我是否必须修改设计,还是这是可用的替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更改逆变器所看到的Rs时,请务必小心使用此方法,FAST需要准确的Rs值才能正常工作。 您是否正在更改测量反电动势的位置? 如果您想使用传感电阻器,您可能应该坚持使用分流器,或使用类似LEM的工具来代替这些电阻器。

    正确定义的相电流感应是一种可用的替代方案,实际上它比并联方法更好,因为您只能在底部开关打开时测量并联电流,这会限制占空比和过采样能力。

    当您更改当前增益和反馈网络时,您需要调整FAST使用的单位计算的基本值。

    您需要根据电压反馈网络感应到的位置调整FAST使用的Rs值。

    根据幅度的不同,这也可能会显著改变ID和IQ PI控制器的时间常数,但这可能是不可承担的。 它取决于您的电机参数。

    当然,在实施之前,可以模拟这种情况以确保正确操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    指示的反馈拓扑仅用于电流,与反电动势读数无关,这是由使用TI的隔离放大器的独立电阻器网络完成的(此处未显示)。 我只是想了解低侧电流分流和相位电流分流之间的电流反馈的优缺点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相电流实际上更容易/更好,因为您不必担心只在低侧获得准确读数(当您有一个非常小的窗口来获取样品时,切换有时会发生)。但它的成本要高得多。

    只要相位电流缩放至SW缩放的适当级别且具有相同的极性,软件中就不需要任何更改

    通常,低侧并联电阻器与相位电流感应之间的平衡是在50A电平左右发生的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当相线电压在VDC正负之间上下跳动时,将分流器置于此处可能会出现CMRR问题....