主题中讨论的其他部件: LUNCHXL-F2.8379万D, TMDSCNCD2.8379万D
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在处理一个使用TMS320F2.8377万S的项目。
此时,我必须在内存中存储2个字节,周期为2us,时间为1。 在这种情况下,我需要在内存中按顺序存储大约1 MB 的数据。 RAM和TMS320F2.8377万S 闪存都不能满足这一需求。
但是我想将EMIF模块与外部SDRAM一起使用,但是我也不知道是否每两个单元就有SDRAM可用来保存下一个字节。 或者,如果CPU可用,它将使用EMIF模块进行处理。
有一些建议尝试解决我的问题。
谢谢!
Carlos Martins