This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:有关2.8035万系统时钟的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618733/ccs-tms320f28035-question-about-the-system-clock-of-the-28035

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

客户对系统时钟有非常严格的要求。

他们使用内部晶体测试了2.8035万,一分钟内出现几微秒错误。 我想知道内部晶体的特定准确度吗?


因此,客户使用外部晶体作为时钟源。 2.8035万 EVM中的外部晶体为20MHz。 为什么不选择30MHz的晶体呢,它的频率是2.8035万系统的2倍,我们可以得到60MHz的频率。

 2.8035万中是否有任何建议的外部晶体频率?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您给我一些关于2.8035万晶体精度的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    华健

    唯一公布的零引脚振荡器精度准则是数据表中的温度漂移图表。  实际上,振荡器温度补偿程序应该能够在  每次在给定温度下执行频率时将频率调整到大约1 % 精度。

    数据表将最大外部晶体频率限制为20MHz。  30MHz仅支持作为XCLKIN引脚上的数字时钟信号。  除了应在数据表范围内之外,没有官方建议的晶体频率。  选择与EVM相同的频率将使在自定义电路板上运行示例代码变得更加容易。

    汤米