请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
客户对系统时钟有非常严格的要求。
他们使用内部晶体测试了2.8035万,一分钟内出现几微秒错误。 我想知道内部晶体的特定准确度吗?
因此,客户使用外部晶体作为时钟源。 2.8035万 EVM中的外部晶体为20MHz。 为什么不选择30MHz的晶体呢,它的频率是2.8035万系统的2倍,我们可以得到60MHz的频率。
2.8035万中是否有任何建议的外部晶体频率?